请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 您好,正如标题所说的,我想知道 2812和2.8335万在产生空间电压矢量方面的区别? 我可以参考哪些数据? 首先感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,正如标题所说的,我想知道 2812和2.8335万在产生空间电压矢量方面的区别? 我可以参考哪些数据? 首先感谢。