This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:InstaSPIN项目和实验室用户指南

Guru**** 2811865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619055/ccs-tms320f28027f-instaspin-projects-and-labs-user-s-guide

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8027万F

工具/软件:代码作曲家工作室

我最近购买了TMDSCNCD2.8027万F,这款controlCARD启用了Piccolo TMS320F2.8027万FPTT,InstaSPINTm-FOC。 用于匹配Drv8301kit_revD。 当controlCARD插入时,设置DIP开关。 然后按照“InstaSPIN Projects and Labs User's Guide (InstaSPIN项目和实验室用户指南)”中的步骤操作。 但是“HAL,Hello world”失败了。 下面是CCS的图片。

 我自己添加了一个“.CCXML”文件。

构建就是成功。

然后我对其进行调试。

当我认为它是成功的时候。

标有“LD2”的LED不闪烁

我没有找到我的问题。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里导入proj_lab01?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是根据用户手册的路径导入它的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于0x3ff7eb的内存是引导ROM区域,请检查引导模式是否设置 正确。  

    检查数据表6.1 8启动ROM和引脚TRST处的电压水平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是按照硬件指南设置的,SW1设置是设置的。这是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查这3个引脚的电压水平,并检查它们是否选择了您想要的特定模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,我检查了GPIO37,GPIO34,TRST为1,1,0。

    我重新安装了windows 10,CCSE 7.2 ,Motorware18,但仍然存在相同的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果引导仿真,则TRST的电压级别应该较高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢,我将检查TRST针脚。