This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:创建项目时出现"未解析的符号"错误

Guru**** 2580735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619704/ccs-tms320f28379d-unresolved-symbol-error-when-building-project

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我不断得到 “unresolved symbol _Cla1funcsLoadSize,first referenced in ./ePWM_Five channel.obr five channel_ePWM”,以及_Cla1funcsLoadStart和_Cla1funcsRunStart。 我不知道什么是错误的,也许我包含了用于CLA执行的错误库,我找不到这些变量的声明,因为它们是在.OBJ文件中引用的,所以我无法检查错误发生的位置。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑您的链接器文件中缺少Cla1Prog部分。 请查看device_support\F2837xD\v*\F2837xD_common\cmd\2837xD_flash_CLA_lnk_CPU1.2837.cmd2837cmd作为示例。