This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8026万:F2.8026万.cmd与F2.8022万.cmd FLASHC长度0x2000不同

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619019/tms320f28026-f28026-cmd-different-from-f28022-cmd-flashc-length-0x2000

部件号:TMS320F2.8026万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

我已经安装了controlSUITE,并且正在检查device_support\F2802x\v230\F2802x_common\cmd中2802中的.cmd文件

我注意到F2.8022万.cmd文件与F2.8026万.cmd文件的长度与FLASHC不同。  F2.8022万.cmd文件的大小正确地为0x1000,但F2.8026万.cmd文件的大小为0x2000。

文档中说明所有扇区的大小均为0x1000。  如果这是文件中的拼写错误,您能否将其记录为更正项?  否则,您可以评论为什么该部分的大小为0x2000?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我注意到F2.8022万.cmd文件与F2.8026万.cmd文件的长度与FLASHC不同。  F2.8022万.cmd文件的大小正确为0x1000,但F2.8026万.cmd文件的大小正确为0x2000。[/QUOT]

    是的,似乎是一个错误。

    \n文档显示所有扇区的大小为0x1000。  如果这是文件中的拼写错误,您能否将其记录为更正项?  否则,您可以评论为什么该部分的大小为0x2000?[/QUOT]

    这是哪个文档,哪个页码和章节?

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所指的文档是2802x数据表。  

    SPRS523J–2008年11月–2013年10月修订

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avinash

    感谢您指出这一点,我将提出问题进行调查并解决这些问题。

    此致
    Chris