This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:TMS320F2.8377万D:F2837xD IPC (处理器间通信),不带基于中断(轮询)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619609/tms320f28377d-tms320f28377d-f2837xd-ipc-inter-processor-communication-without-interrupt-based-polling

部件号:TMS320F2.8377万D

Q1)我是否可以使用ISR方式之外的IPC API。
       -我能否从CPU2 在轮询方法中写入的MSG RAM (CPU1至CPU2MSG RAM)中读取CPU2。

问题2)我是否可以将IPC块写入/读取API用作用于单uint16数据和uint16数据阵列的通用解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    问题1 -是的,您可以根据标记进行投票。 如果您不启用IPC标志中断,您应该能够使用我们拥有的API。
    问题2 -不确定我是否完全理解您的要求,但您可以使用IPC本地寄存器和消息RAM在核心之间传递值(变量,阵列)。

    有关详细信息,请参阅IPC的F2.8377万D技术参考章节。

    此致
    Chris