This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:F28M36P63C2

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619601/ccs-f28m36p63c2-f28m36p63c2

部件号:F28M36P63C2

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

在CCS7中,我向项目中添加了一个.h文件,其中包含许多定义。

但在我的程序中,这些定义没有被确定。

 当我按Ctrl键并单击然后,CCS将打开它们,但它不会识别它们。

是关于构建顺序吗?

我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以确保您在 尝试使用.h文件的文件中有(1)#include,并且(2)在 编译器选项的#include搜索路径中添加了.h文件位置的路径?

    Whitney