This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H22C:可以对闪存进行编程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619558/ccs-f28m35h22c-can-t-program-the-flash-memory

部件号:F28M35H22C
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试将controlSUITE示例编程到我的处理器。 在CCS中,当我选择'RAM'作为构建设置时,我可以将代码编程到处理器,没有任何问题。 但当我选择'flash' CCS时,会说:  

Cortex_M3_0:加载器:程序的一个或多个部分落入不可写入的内存区域。  这些区域实际上不会写入目标。  检查链接器配置和/或内存映射。

我检查了闪存配置。 它使用“F28M35x_generic_M3_flash.cmd”作为链接器文件。我使用的是5.5 ,有人能告诉我问题是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saeed,

    您是否编辑了链接程序文件? 尝试检查CCS中的更新,如果有,请安装。

    是否可以使用CCSV7?

    谢谢,此致,
    Vamsi