This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:计算时间缩短

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619486/ccs-tms320f28335-computational-time-reduction

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用TMS320F2.8335万 DSP芯片执行三相逆变器的代码。 对于切换,我使用的是双采样技术。 我要设计的切换频率是20kHz,采样频率是40kHz,采样时间等于25usec。 但是,对于代码执行,计算时间超过25usec。  
有人能指导我如何减少代码中的计算延迟吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否已在编译器选项下启用优化?