This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMPPTKIT:DC-DC GUI未检测到板。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617455/tmdshvmpptkit-dc-dc-gui-not-detecting-board

部件号:TMDSHVMPPTKIT
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

大家好,

我有一位客户正在使用 TMDSHVMPPTKIT板,并将其与DC-DC GUI配合使用。 客户可以在设备管理器中看到主板,也可以选择COM端口,但在按下连接后,GUI显示错误 : 连接:请检查连接错误  


我们完成了跳线连接,SW1切换至指南中所述的电解盖。 我在随附的文档文件中记录了所采取的步骤。 他们不会说指示灯3正在闪烁,这可能表示没有运行预闪代码? 指示灯3呈红色闪烁。  控制卡是否有故障? 还随附了CCS错误列表。

我希望有更多的建议来帮助解决这个问题。  

感谢您的参与,

此致,

Kishen

e2e.ti.com/.../TMDSHVMPPTKIT-DC_2D00_DC-GUI-issue.docx

e2e.ti.com/.../error.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    是否还有其他建议可以推荐给客户?

    感谢你能抽出时间。

    此致,

    Kishen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们能否检查是否可以通过CCS连接到控制卡,

    C:\ti\controlSUITE\development _kits\HV_solar_dc_DC\Docs (遵循UG)?)