This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:如何使用基于SYS/BIOS的MCU内部的计时器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618810/rtos-how-to-use-the-timer-inside-mcu-based-on-sys-bios

“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:TI-RTOS

我使用的是F2.8377万S,想要校准SYS/BIOS SWI响应时间。我尝试使用2.8377万s内部的计时器校准resoonse时间,但似乎基于SYS/BIOS它不能工作,那么如何使用MCU内部的计时器?  或者我可以使用其他方法?

另一个问题是使用BIOS_EXIT()后程序是否完成? 我在main()中使用bios_start(),  但在bios_exit()之后它无法继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    调用BIOS_EXIT后,程序将终止。

    是否使用ti.SysBIOS.hal.Timer模块创建计时器?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只能在SysBIOS中使用计时器,对吗? 但如何校准交换机的响应时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解您所说的“校准交换机响应时间”。 您能提供更多详细信息吗?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I是指交换机中断与命令之间的时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYS/BIOS中有一个页面,其中包含所有支持目标的计时基准。 您可以从SYS/BIOS发行说明的基准部分访问它。 然后选择所需目标。 《用户指南》中还有一节详细介绍了这些值。

    此外,您还可以使用TI-RTOS中的时间戳模块,在进行一些数学运算后获取所需的持续时间。 例如,在张贴Swi之前放置Timestamp_get64,在Swi的开头放置另一个,然后相应地减去

    托德