This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8377万S:TMS320F2.8377万S

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618403/compiler-tms320f28377s-tms320f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我不明白为什么当我将 SpiaRegs.SPICCR.bit.SPICHAR从0xF更改为0x7时,当SpiaRegs.SPITXBUF = 0x3时,SIMO引脚上没有数据。 我可以看到时钟从16个周期变为8个周期,但数据线上的时钟都是0。 我看了一下张贴的内容,找到了这个

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/399601?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=spi%20char%20length%20f28</s>39.9601万

在TMS320f2.8377万s的数据手册中,SPI设置未提及任何与上述POST中类似的内容

根据需要配置SPI:

•选择主模式或从模式(MASTER_SLAVE)。

•选择SPICLK极性和相位(CLKPOLARITY和CLK_PHASE)。

•设置所需的波特率(SPIBRR)。

•如果需要,启用高速模式(HS_MODE)。

•设置SPI字符长度(SPICHAR)。

•清除SPI标志(溢出标志,INT_flag)。

•启用SPISTE反转(STEINV)。

•启用3线模式(TRIWIRE)。

•如果使用FIFO增强功能:

–启用FIFO增强功能(SPIFFENA)。

–清除FIFO标志(TXFFINTCLR,RXFFOVFCLR和RXFFINTCLR)。

–释放传输和接收FIFO重置(TXFIFO和RXFIFO及RXFIFORESET)。

–从复位(SPIRST)释放SPI FIFO通道。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请忽略它。 这是我的oscilocope的触发。 工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vadim,

    感谢您发布问题的解决方案。