请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 主题中讨论的其他部分:INSTASPIN-BLDC
大家好,
我尝试在电机控制上实施SVPWM。 目前,我正在使用控制套件中的功能svgen.h。 与Calculate Ta,TB和T0不同,然后派生每个交换机的占空比,此函数直接为我提供Ta,TB,TC (占空比),使我有点困惑。 由于我想在过度调制时执行六步调制, 我想知道是否可以从该函数获得Ta,TB,T0?
谢谢!
杨孙