请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 工具/软件:Code Composer Studio
您好,先生,
我正在使用TMS320F2.8377万D处理器。 我已经为我的任务创建了一个新项目,其中包括所有支持库和源文件。 我在编译项目时不会遇到错误,但在调试时会遇到错误。 我收到的错误如下所示:
"0x3fe493"没有可用的源
执行命令时将出现此错误
" SysctlauxClockSet(sysctl_OSCSRC_XTAL | sysctl_PLL_enable | sysctl_IMULT(12)| sysctl_SYSDIV(4));"
有时,在执行InitFalsh()函数时可能会出现错误。 我正在尝试以释放模式运行项目(使用flash)
请帮我解决这个问题。
谨致问候,
Nisha Gosavi。