This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:CAN接口

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619387/tms320f28027f-can-interface

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件: TCAN1042-Q1

大家好,

是否可以将TMS320F2.8027万F MCU与TCAN1042-Q1连接,以创建与TMS320F2.8027万F器件的CAN接口?

- Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    此TCAN芯片用作CAN/CAFD收发器,需要与具有CAN接口的设备一起使用。  

    F2802x系列器件没有CAN外设,因此无法连接。

    但是,F2803x系列和F2806xF系列确实具有eCAN外设,它们可能能够连接到此TCAN收发器以创建CAN节点。  请注意,eCAN外围设备设计用于CAN网络(而不是较新,较高的数据速率,CAN-FD)。  因此,假设正在实施标准CAN网络,则可能需要考虑更便宜的TI CAN收发器。


    谢谢!
    Brett