This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:PLL精确度如何。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619175/tms320f28335-how-about-the-degree-of-pll-accuracy

部件号:TMS320F2.8335万

您好,

一位客户询问了PLL精确度如何。

如果输入频率为30MHz,频率乘法为4,VCOCLK频率的余量如何?

此致,
山内和夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山内山

    最大VCOCLK为300MHz。 如果输入为30MHz,再乘以4,则VCOCLK为120MHz,完全在限制范围内。

    如果您询问的是VCOCLK精度,它取决于输入时钟的精度。 假设输入频率为30MHz,VCOCLK将精确跟踪。 可能存在一些小抖动,但长期频率将是完美的。

    此致,
    标记