This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:cssv4

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619270/ccs-tms320f28335-cssv4

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

在我们实验室的F2.8335万X控制卡中,运行20MHz以实现100MHz的内部频率,我乘以10,除以2。所以最后我得到100MHz,但我想要时间延迟(//100毫秒)//所以如何计算它。

请详细回复我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否要造成100ms延迟? 假设您使用的是C2000Ware (或controlSUITE),则可以在中使用DELAY _US()宏

    \DEVICE_support\F2833x\common\include\DSP2833x_Examples.h</s>2833

    您需要确保使用对应于100MHz的CPU_RATE值(默认值为150MHz)。 宏是以微秒为单位的,所以对于100ms,你需要传递10万。

    或者您是否尝试以其他方式造成延迟?

    Whitney