This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:CCS

Guru**** 2523490 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618966/ccs-tms320f28379d-ccs

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

         我正在使用Code Composer Studio对TIDSP TMS320F2.8379万D进行编程。 我需要在编码方面获得一些帮助。 我想在代码编写器工作室中实现两个浮点数组的交叉关联。 我是否可以获取在TIDSP上实现交叉关联的示例代码。

谢谢你。

此致,

Sainath Reddy Samireddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sainath,

    如果您在e2e上找不到具有C2000特定源代码的人员,这些MCU将编程为C,因此您可能只需在Google中搜索“C中的交叉相关实现”,即可获得一些非常好的起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经有了在C语言中实现交叉关联的代码。 您的意思是说我提到的产品可以用C语言编程(C和Code Composer Studio中的代码是否完全相似???)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanaith,

    您的C代码很可能不经过修改就在C28x上编译和运行,但是您可能需要做一些工作来将数据链接到正确的内存部分。 如果您不熟悉C28x平台,我推荐您使用以下培训材料:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_One-Day_Workshop

    主要关注的领域将是绩效。 为了获得最佳的效率算法(如这些算法),我们将使用组装语言进行编码,但正如Devin所指出的,我们目前还没有C2000上的交叉相关性示例。 您可以在C2000Ware的C2000 DSP库中找到一些有用的代码。 如果您将此程序安装在硬盘驱动器的默认路径中,则库将位于:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\libraries\DSP\FPU\c28

    此致,

    Richard