This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:版本信息

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619253/drv8312-69m-kit-version-information

部件号:DRV8312-69M-Kit

 我正在尝试MATLAB的“适用于德州仪器(TI) C2000处理器的嵌入式编码器支持包”的演示功能,在这里,我使用2016年的交付演示“c2.8069万pmsmfound_ERT”来测试演示套件硬件,并发现以下问题:

-   它在具有芯片f2.8069万UPZPA的“F2806x controlCARD Release 0.2 ”上工作
-   但不能在具有芯片f2.8069万MPZT的“F2806x controlCARD Release 0.4 ”上工作

您对这两个版本之间的区别有什么想法吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F2.8069万和F2.8069万M需要使用不同的.cmd。如果在项目中使用IQmath,某些说明的IQmath表位于F2.8069万M的不同ROM地址中,因此不能在F2.8069万M控制器上使用F2.8069万项目的相同.cmd文件。 有关详细规格信息,请参阅F2.8069万技术参考手册。