This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8062万:XCLKOUT的工作

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619197/tms320f28062-working-of-xclkout

部件号:TMS320F2.8062万

您好,

我想询问有关GPIO18/SPICLKA/SCITXDB/XCLKOUT (TMS320F2806.21万引脚PZ中的引脚编号51)的问题。  

问题:

1. XCLKOUT是否会使用内部振荡器提供频率? 是否需要在XIN应用频率以从XCLKOUT获得所需的频率?  

2.来自XCLKOUT的信号电压水平是多少?

提前感谢。

此致,

Dinesh Jinjala  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dinesh,

    [报价用户="Dinesh P Jinjala]1. XCLKOUT是否会使用内部振荡器提供频率? 是否需要在XIN应用频率以从XCLKOUT获得所需的频率?  [/引述]

    XCLKOUT提供与XCLKOUTDIV相同的系统时钟或分频。 系统时钟可以基于内部或外部振荡器/晶体。

    [报价用户="Dinesh P Jinjala"]2. 来自XCLKOUT的信号的电压水平是多少?[/QUOT]

    与其他3.3V GPIOs相同

    此致,

    Gautam