This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:关于CAN bootloader下载

Guru**** 2253470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619093/tms320f28034-about-can-bootloader-download

部件号:TMS320F2.8034万

尊敬的,

我的项目是EV空调,我将使用TI TMS320F2.8034万作为MCU。

我想在函数:下为真

我想使用CAN接口来编程,,就像使用SCI一样。

我查看了一些有关Bootloader的手册,它认为需要使用ota_key ota_mode。 但如何设置?

我还有一个问题,当我完成程序时,如何跳到我 的flsh并运行我的代码?

您可以提供一些示例或手册作为指南吗? 非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    查看以下线程:
    e2e.ti.com/.../48.0387万
    e2e.ti.com/.../7.4257万

    论坛上有许多此类主题,请搜索。

    此致,
    Gautam