This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:RS在线重新校准-数值振荡

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618859/drv8301-69m-kit-rs-online-recalibration---the-value-is-oscillating

部件号:DRV8301-69M-Kit

您好,

我正在调查Rs在线重新校准的可能性(基于lab7)。 Rs_Ohm和RsOnLine_Ohm的值从大约0.003 不断变化至0.013 (逐渐上升和下降)-这是否正常? 我认为有些振荡是不可避免的,但在具有如此低Rs的电机上,这是一个巨大的差异...

离线校准为我提供了有关0.009 的价值,所以也许坚持下去会更好吗? 始终运行在线重新校准的权衡是什么(温度不会因额外电流而升高)?

另一方面,电机温度将在运行时从20度上升到80度,因此Rs值可能会相应地变化。

额外问题:我是否可以在线对控制器进行Rs在线重新校准,但电机不旋转(参考速度0)?

感谢您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于电动机定子电阻器的低电阻,在线运行Rs不是一个好选择。 如果你想得到一个精确的电流,你需要注入一个更高的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢您的建议。 您认为如果我的电机加热至80度而未执行Rs重新校准,我会注意到性能下降吗?