请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M 主题:controlSUITE中讨论的其他部件
尊敬的TI工程师:
我读过一篇题为"用于双极步进电机的新型矢量控制策略"的文章
我想问您,InstaSPIN是否可以用于控制此类步进电机,或者TI是否有另一种解决方案来控制具有微步进模式的步进电机?
此外,在接下来的项目中,我的团队将在摄像头稳定平台的Gimbal驱动器中使用新型无刷电机,称为限角扭矩(LAT)电机。 因此,我想知道TI是否有LAT电机的驱动解决方案?
感谢您的反馈!