请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万M 工具/软件:Code Composer Studio
我的伺服驱动器板设计参考Launchpad-F2.8069万M和Dv8305EVM。
我添加了一个FPGA来实施ABS编码器逻辑移位。
2.8069万M通过SPI总线从FPGA读取ABS编码器值。
我不知道如何将ABS值添加到lab05b,而不是快速软件编码器。
因为我想以非常慢的速度控制电机。
请给我一个手或一些类似的帖子。
谢谢。