This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:如何使ADC独立工作!

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617810/ccs-tms320f28379d-how-can-i-make-adc-working-stand-alone

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

我正在通过CCS使用'RFFT_ADC'示例项目来控制TMS320F2.8379万D。

这是一个问题。

它可与CCS调试一起使用。

但是,在更改了A:SW1开关设置 以使其从闪存启动并重置后,它将不起作用。

我是否错过了ADC设置的某些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您是否正在使用~\FPU\v1_50_00_00\examples\FFT\2837x_rfft_ADC示例? 调试器是否已连接? 如果是,请在技术参考手册中的引导代码一章中查找仿真引导值。
    您是否可以获得独立工作的闪烁LED示例?

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Christopher:
    感谢您的回复。

    调试器已连接。 我使用SCI来检查'Hyperterminal (超级终端)'中的结果。
    我可以看到,数据正在出来。

    但是,

    断开调试器后,它仍在工作。 此外,LED指示灯闪烁。

    重置后(关闭并打开),LED指示灯闪烁,但只有0亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我想不出会导致这种情况的任何特定ADC设置。 是否打开了看门狗? 设备是否可能正在重置?

    您使用的示例是什么? 您使用的PLL和闪存初始化是否与示例使用的相同,或者您是否更改了代码?

    Whitney