This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:直流电压偏移

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616773/tms320f28069m-dc-voltage-offsets

部件号:TMS320F2.8069万M

您好,

我注意到,在启动时对电压进行偏移重新校准时,这些电压会随应用的直流总线电压值而变化(不像恒定的电流偏移)。 我正在运行的逆变器+电机组件应该在多种直流总线电压200-700 V下工作。这是否意味着每次启动逆变器以满足不同的直流总线电压时,我都必须运行偏移重新校准? 我想把它去掉,以加快启动时间。

此致,

哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不需要执行偏移重新校准,只需在开机或启动电机之前执行,即使每个不同的板只执行一次。 每个相位上的直流电压偏移都将通过转换消除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    在这种情况下,您是否建议在标称电压下执行此操作,或者它根本没有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好始终在背景循环中进行校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我不是很关注您。

    我的意思是,由于只需要在第一次运行偏移校准,我应该在运行逆变器时的最大电压下运行偏移校准,还是不会产生任何影响? 一方面,我猜电压越高,分辨率越好,但另一方面,电压越低,测量噪音就越小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不取决于电压输入,电压偏移仅与电压采样电路相关。 您可以在开机时进行一次电压偏移,或在启动电机之前每次执行此操作。