请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万M 你好
我正在使用C2000 lauchpadXL (TMS320F2.8069万M),BoostXL-DRV8305和Maxon电机评估InstaSPIN。
我遵循了'Projects and Lab user's guide'(项目和实验室用户指南),但阻止了lab05a当前循环调整。
电机电流波形与下图类似。 此状态电动机以约7000~8000rpm的转速运行。
输入新KP值时,电机电流波形不会改变。
即使我输入0作为KP的值,它也不会更改任何内容。
波形不是清晰的正弦波形。
问题是什么? 请给我建议。
PS> 下图来自lab02c。