This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:使用ePWM中断触发CLA

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618912/ccs-tms320f28379d-trigger-cla-using-epwm-interrupts

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道如何从我的ePWM链接中断,以便能够触发我的CLA中断。 我一直在研究controlSUITE中的示例,但似乎没有找到包含ePWM触发任务的CLA示例。 在使用CPU1中的ePWM中断执行任务之前,我希望获得更快的性能。

从我的ePWM1中,我可以使用以下命令来触发中断:

EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = ET_CTR_ZERO;//触发INT ON AT Zero事件
EPwm1Regs.ETSEL.bit.inten = 1;//启用INT
EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = ET_1ST;//在N'N'Nt事件上生成INT

下面是我的CLA配置代码(基本上是从一个示例中复制的):


void CLA_configClaMemory (void)

extern UINT32_t Cla1funcsRunStart,Cla1funcsLoadStart,Cla1funcsLoadSize;
EALLOW;

#ifdef _flash
//
//将代码从闪存复制到RAM
//
memcpy(UINT32_t *)&Cla1funcsRunStart,(UINT32_t *)&Cla1funcsLoadStart,
(UINT32_t)&Cla1funcsLoadSize);
#endif //_flash

//
//初始化并等待CLA1ToCPUMsgRAM
//
MemCfgRegs.MSGxINIT.bit.init_CLA1TOCPU = 1;
While (MemCfgRegs.MSGxINITDONE.bit.INITDONE_CLA1TOCPU!= 1){};

//
//初始化并等待CPUToCLA1MsgRAM
//
MemCfgRegs.MSGxINIT.bit.init_CPUTOCLA1 = 1;
while (MemCfgRegs.MSGxINITDONE.bit.INITDONE_CPUTOCLA1 !=1){};

//
//选择LS5RAM作为CLA的编程空间
//首先将CLA配置为主LS5,然后
//将空间设置为程序块
//
MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS5 = 1;
MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS5 = 1;

//
//接下来,将LS0RAM和LS1RAM配置为CLA的数据空间
//首先将CLA配置为LS0(1)的主控,然后
//将空格设置为代码块
//
MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS0 = 1;
MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS0 = 0;

MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS1 = 1;
MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS1 = 0;

EDIS;
}

//
// CLA_initCpu1Cla1 -初始化CLA1任务向量和任务结束中断
//
void CLA_initCpu1Cla1 (void)

//
//计算所有CLA任务向量
//在1类CLA上,MVECT寄存器接受完整的16位任务地址作为
//与旧的0型CLA上使用的偏移相反
//
EALLOW;
Cla1Regs.MVECT1 =(uint16_t)(&Cla1Task1);
Cla1Regs.MVECT2 =(uint16_t)(&Cla1Task2);
Cla1Regs.MVECT3 =(uint16_t)(&Cla1Task3);
Cla1Regs.MVECT4 =(uint16_t)(&Cla1Task4);
Cla1Regs.MVECT5 =(uint16_t)(&Cla1Task5);
Cla1Regs.MVECT6 =(uint16_t)(&Cla1Task6);
Cla1Regs.MVECT7 =(uint16_t)(&Cla1Task7);
Cla1Regs.MVECT8 =(uint16_t)(&Cla1Task8);

//
//启用IACK指令以启动软件中CLA上的任务
//适用于所有8个CLA任务。 此外,全局启用所有8个任务(或a
//任务子集)
// MIER寄存器
//
Cla1Regs.MCTL.Bit.IACKE = 1;
Cla1Regs.MIER.ALL = 0x00FF;
Cla1Regs.MIFRC.ALL =
//
//为所有配置任务结束中断的向量
// 8个任务
//
PieVectorTable.CLA1_INT =&cla1Isr1;

//
//在组和子组级别启用CLA中断
//
PieCtrlRegs.PIEIER11.ALL = 0xFFFF;
IER ||(M_INT11);
}

//
//第1条-第1条ISR 1.
//
__interrupt void cla1Isr1 ()

//
//确认任务1的任务结束中断
//
PieCtrlRegs.PIEACG.ALL = M_INT11;

//
//取消注释以停止调试器并在此停止
//
// asm (" ESTOP0");
}

希望你能帮我解决这个问题:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参见C2000Ware中的CLA示例,该示例使用由ADC捕获触发的CLA任务。

    此致,
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    我发现C2000Ware示例非常有用,正如Sal所建议的那样。

    以下是一些代码片段,您可能会发现这些代码很有帮助... 我有三个CLA任务,每个任务对应于EPwm6,XINT1和XINT2中断。 EPWM6,XINT1和XINT2的设置在执行以下代码之前的其他位置完成。 CLA很棒! 享受您的学习过程!

    EALLOW;
    
    //
    //启用EPWM6 INT以触发CLA Task1执行
    //
    DmaClaSrcSelRegs.CLA1TASKSRCSDEL1.bit.Task1 = CLA_TRICG_EPWM6INT;
    Cla1Regs.MIER.Bit.INT1 = 1;//通过中断启用CLA任务1
    
    //
    //启用XINT1 (来自Cpmss6 CTRIPOUTH)以触发CLA任务2执行
    //
    DmaClaSrcSelRegs.CLA1TASKSRCSDEL1.bit.task2 = CLA_TRIG XINT1;
    Cla1Regs.MIER.Bit.INT2 = 1;//通过中断启用CLA任务2
    
    //
    //启用XINT2 (来自Cpmss6 CTRIPOUTL)以触发CLA任务3执行
    //
    DmaClaSrcSelRegs.CLA1TASKSRCSDEL1.bit.TASK3 = CLA_TRICG_XINT2;
    Cla1Regs.MIER.Bit.INT3 = 1;//通过中断启用CLA任务3
    
    EPwm6Regs.ETSEL.bit.inten = 1; //启用Epwm6中断(触发CLA任务1)
    XintRegs.XINT1CR.bit.enable =1;//启用XINT1中断(触发CLA任务2)
    XintRegs.XINT2CR.bit.enable =1;//启用XINT2中断(触发CLA任务3)
    
    EDIS;