This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:一个关于使用delay_us的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618686/ccs-tms320f28335-one-issue-about-using-delay_us

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用函数DELAY _US来延迟700 ns。 我就像这样使用它

Float32 0.7 ;

DELAY _US (脉冲1);

但示波器上波形的实际延迟约为10 us。 我想知道为什么会这样。 如果我使用Delay_US (0.7),则延迟几乎是正确的。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    delay_US()是一个宏,所以当您将其传递为常量(0.7)时,编译器可以在编译时计算宏的计算值。 但是,当您将一个变量(pulse1)传递给它时,编译器无法在编译时进行计算(因为pulse1的值可能会更改),因此必须由CPU进行计算。 计算要传递给F28x_usDelay()的内容所花费的时间是造成差异的原因。

    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。 当我想将其传递给变量时,是否有办法解决此问题? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更改delay_US()宏,使其将AND CPU_RATE转换为浮点型而不是长双精度型,可能会使速度提高一点,但可能还不够。

    Whitney