This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:您是否计划在下一个MotorWare中支持BOOSTXL-DRV8323RS?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618839/tms320f28069m-do-you-have-a-plan-to-support-boostxl-drv8323rs-in-next-motorware

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8323RSMOTORWARELAUNCHXL-F2.8069万M

您好,

您是否计划在下一个MotorWare中支持BOOSTXL-DRV8323RS?

我们现在使用F2.8069万M + DRV8305N。

作为下一个型号,我们希望将其更改为F2.8069万M + DRV8323RS。

此致,

ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ayo,
    不完全正确。 我们计划MotorWare v18不会因任何原因再次更新。 我们计划将v18作为启用InstaSPIN的F2806x/5x/2x器件(使用ROM库v1p6和v1p7)的最终版本。 我们将为支持InstaSPIN的下一代设备推出全新的MotorWare软件包。

    通常,当TI推出新的主板(EVM或TID)时,我们要求主板所有者要么包括“如何在MotorWare中添加支持”,要么实际包括需要更改的文件(通常为hal.c,hal.h,user.h)。 在这种情况下,BOOSTXL-DRV8323RS开发人员计划仅对显示梯形BLDC的MSP430 Launchpad提供“支持”。

    我们收到了几个关于InstaSPIN支持的请求。 添加起来非常简单,我们自己也做了这件事来支持LAUNCXL-F2.8069万M。

    我们正在研究如何提供支持...理想情况下,我们会将此文件作为.zip添加到产品文件夹中,但我们可能会在此期间将其发布到e2e。

    敬请期待。