This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:CLA0,CLA1,CLA2 VCU0,VCU2

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618745/tms320f28069m-cla0-cla1-cla2-vcu0-vcu2

部件号:TMS320F2.8069万M

大家好

  您能否提供有关CLA0,CLA1和CLA2之间差异的信息? 请使用VCU。

在哪里可以找到有关此问题的信息?

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    请参阅“C2000实时控制外设参考指南”文献编号:SPRU566L。

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=spru566 l 文件类型=pdf

    CLA类型2未包含在上述参考指南中,但主要增强功能是   运行后台任务的能力。  即,有一个选项可运行 8个任务或7个任务和1个后台任务。  “任务”类似于中断服务例程。

    我希望这能有所帮助。

    - Ken