请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万S 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我在TMS320F2837xS Delfino勘误表SPRZ422E 2017年7月中读到,eQEP位置计数器在索引脉冲期间的方向变化上不正确地重置。
此问题是否也会影响C2000位置管理器SinCos库? 我想是因为它也在使用eQEP?
我们在项目中实际使用这个库。 在PM_sincos_initLib()之后,我们是否必须像my.SinCos.QEP->QPOSMAX一样初始化PCRM也使用另一个值注册? 如果我们必须这样做,并且如果此库受到影响,则应使用哪个值?
你的Stefan