This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:将EMIF与外部SDRAM/SRAM配合使用时的最大写入/读取速度

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618747/tms320f28075-maximum-write-read-speed-for-using-emif-with-external-sdram-sram

部件号:TMS320F2.8075万

您好,Champs:

与外部SDRAM或SRAM连接的F2.8075万 EMIF的最大写入/读取速度如何?

请您帮忙吗? 谢谢!

此致,

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    琳达

    这会因使用因素而异,例如外部内存的本机字大小(8b,16b,32b),用于移动数据的处理器(DMA,CPU,CLA),用于传输的内存访问大小(16b,32b)以及EMIF上的并发活动(不间断块,中断读取或写入)。

    在最佳条件下,16b内存配置可能会在80 MB 写入和50 MB 读取方面达到峰值速率。

    汤米