This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:使用具有不同加速和减速速率的F2.8027万

Guru**** 2529150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618289/ccs-tms320f28027f-using-a-f28027-with-different-acceleration-and-deceleration-rate

部件号:TMS320F2.8027万F

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用 TMS320F2.8027万F ,设计我的HV-Kit。

我想为我的程序设置不同的加速和减速率。

这是在proj_lab10a中设置这两个参数的方法吗?或者我必须在每次马达要上升或下降时通过软件更改它吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过设置加速/减速
    //设置速度加速度
    Ctrl_setMaxAccel_PU (ctrlHandle,_IQpumpy (MAX_ACCEL_KRPMPS_SF,gMotorVars.MaxAccel_krpmps));

    我们使用全局变量在项目中设置此值
    gMotorVars.MaxAccel_krpmps

    如果您要对这些值进行硬编码,并为加速/减速设置不同的值,您只需在自己的系统软件逻辑中执行此操作