This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28PLC83:用于TMDSPLCKITV4-CEN的SCI_echoback示例

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617435/ccs-tms320f28plc83-sci_echoback-example-for-tmdsplckitv4-cen

部件号:TMS320F28PLC83

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我想设置 sci_echoback  (controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples\sci_echoback)2806)中描述的设置,但该示例适用于TMDSPLCKIT-V3。 它通过 超级终端与 串行DB9进行通信,而我的主板(TMDSPLCKITV4-CEN)没有串行DB9。

有什么建议,我可以执行示例吗?

谢谢你

Luiz Bueno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luiz:

    我相信如果你把PLC插接站的J3连接到你的电脑,你应该能够运行sci_echoback。

    C2000器件上的计算机<-> USB电缆<-> FTDI芯片(除其他外执行USB到SCI转换)<-> SOM连接器<->SCI-A (GPIO28/29)


    谢谢!
    Brett