This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:多个处理器具有相同的XDS100序列号

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618751/ccs-tms320f28379d-multiple-processors-with-the-same-serial-number-for-xds100

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想使用xds100v2仿真器将多个处理器连接到同一台PC。 我要修改目标配置文件以指定确切的控制器。 我已经检查过,需要XDS100的序列号,但是在运行xds100serial.exe后,发现它们都有相同的序列号... 现在我的问题是...如果它们具有相同的序列号,我如何区分它们?

此致,

Lorand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lorand,

    要拥有多个仿真器目标配置文件,您需要有两个序列号不同的仿真器,否则它将不起作用。  请参阅 此链接 以了解如何更改序列号。 如果您能够更改此设置,那么我们的仿真团队将会进行调查。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    感谢您的快速回复。 我刚刚按照这些步骤操作,一切正常工作。

    此致,
    Lorand