This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:IPC.c中的RecvIpcData中出现错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618304/ccs-tms320f28379d-error-in-recvipcdata-from-ipc-c

部件号:TMS320F2.8379万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在controlSUITE提供的IPC.c文件(V210)中,RecvIpcData函数存在错误,导致无法接收数据。 在原始函数中,命令

memcpy (RECV_MSG_RAM,recv_buf,word_length);

已放置。 如您所见,目标和源已切换。 正确的方法似乎是

memcpy (recv_buf,RECV_MSG_RAM,word_length);

我对吗? 是否已报告? 我搜索了错误,但没有找到任何内容。

此致,

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马丁

    是的,这看起来是一个错误。 我将提出一个问题,并解决问题。
    谢谢你

    此致
    Chris