This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万M:CAN引导模式支持的命令

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618600/tms320f280049m-can-boot-mode-supported-commands

部件号:TMS320F28.0049万M
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

CAN启动模式是否支持除技术参考手册“CAN启动模式”一节中所述的命令之外的任何其他命令?  如果是,我可以从哪里获取有关这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    否,它仅支持所描述的内容。 如果您想查看源代码,它位于C2000Ware中

    此致
    Chris