This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618646/tms320f28379d-tms320f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D

ePWM DBFED/DBRED电阻器在技术参考手册中描述为16位("16位TBPHS,TBPRD,CMPA,CMBM,DBREDM和DBFEDM寄存器,用于控制PWM操作。" spruhm8f.pdf的第1846页),但 在F2837xD_epwm.h中,寄存器定义为14位-  UINT16 DBFED:14。 我应该查看哪个文档?

谢谢!

Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor,

    寄存器头文件正确:位14和15保留在这些寄存器中。 有关DBRED和DBFED的位描述,请参阅同一文档的第1682页和第1684页。

    此致,

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢