请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万M 主题中讨论的其他部件:C2000WARE
“启动至CAN”启动模式是否包括通过CAN总线对闪存ROM重新编程的功能? 如果CAN引导模式不包括此功能,TI是否提供包含提供此功能的内核的十六进制文件和/或源代码(即 我使用“启动到CAN”模式下载TI内核,然后执行内核以下载和编程我的闪存ROM代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
“启动至CAN”启动模式是否包括通过CAN总线对闪存ROM重新编程的功能? 如果CAN引导模式不包括此功能,TI是否提供包含提供此功能的内核的十六进制文件和/或源代码(即 我使用“启动到CAN”模式下载TI内核,然后执行内核以下载和编程我的闪存ROM代码?