This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MOTORWARE:"函数队列调度"带TI软件的体系结构(队列模块)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/614699/ccs-motorware-function-queue-scheduling-architecture-with-ti-software-queue-module

主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

您好,

我有"motorware_software_architecture.pdf"文档。 它描述了具有队列处理功能的2线程体系结构,用于卸载ISR,并提供了一些示例代码(具有诸如queue_isEvent(queueHandle)等函数)。 我的问题是:在哪里可以找到这些示例的完整代码? 在哪里可以找到此队列模块的文档/手册,以便在代码中实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致,
    伊丽莎白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    只是一个快速提醒,我仍在等待信息。 我正在开始开发一个新软件,该功能看起来非常有趣...但我需要一些有关如何使用它的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jakub,

    车队的一位MotorWare专家目前不在办公室。 我已请另一位团队成员提供帮助。 很抱歉耽误您的时间,感谢您的耐心等待。

    此致,
    伊丽莎白