This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带电压源的单相逆变器参考设计

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618019/single-phase-inverter-reference-design-with-voltage-source

您好,

我期待着为落地式微电网模型设计一个电压和频率控制器。 我为我的设计选择了以下逆变器+控制器。 它的VA额定值为600 VA。 请您告诉我,是否有一款逆变器可供选择,其VA额定值较低(约300 VA),价格较低。  

谢谢。

TIEVM-HV-1PH-DCAC
具有电压源和栅格连接模式的单相逆变器参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,这是唯一一款适合您尝试从德州仪器(TI)执行的操作的EVM。