This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:比较器块对ADC的影响

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618141/tms320f28069-the-impact-of-comparator-block-on-adc

部件号:TMS320F2.8069万

您好,正如标题所说的,如果比较器块不初始化,它是否会影响ADC的使用?

在进行测试时,发现如果删除ADC比较器块初始化程序,测试将出现问题,它可能与ADC采样有关;事实上,不需要ADC比较器块功能。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seven:

    比较器和ADC共享一些组件:引脚和bandgap。 但是,启用或禁用比较器不应对ADC性能有任何影响,因为比较器输入具有相当高的阻抗,并且带隙设计用于两者。

    您能否详细说明在删除比较器的初始化代码时所看到的问题? ADC是否提供了较差的性能或根本不工作? 如果可能,您能否发布比较器块初始化代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认,Frank。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seven:

    根据您的源强度,ADC可能会由于连接比较器输出到正输入的100K滞后反馈电阻器的小电流消耗而出现性能下降。 比较器滞后默认情况下启用,但可以使用ADC寄存器中的“COMP滞后控制”寄存器禁用。 这很可能是您看到的内容。 我们将在文档中记录这一点。