This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8031万:具有CCS 7的XDS510 USB

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618381/ccs-tms320f28031-xds510-usb-with-ccs-7

部件号:TMS320F2.8031万

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以将Spectrum Digital XDS510LC USB与CCS 7一起使用? 如何安装驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo,

    是的,虽然XDS510对于我们的一些较新器件已过时,但它将与CCS7一起用于Piccolo器件,包括TMS320F2.8031万

    要将其与CCS7配合使用,请选择XDS510作为目标配置

    此致,
    彼得