请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8035万
工具/软件:Code Composer Studio
你好
当我设置 TMS320F2.8035万 controlCARD时,LD3不会作为指令打开,但LD4和LD1会打开。 我不知道为什么它喜欢这样。
当我启用实时模式并将“EnableFlag”设置为1时,LD3将呈红色闪烁。 我有没有犯过什么错误? 如何解决这些问题?
此致
Kai