This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万S:解析器库浮点调用resolver_algo浮点()的ISR计时问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616258/ccs-tms320f28379s-isr-timing-problem-with-resolver-library-float-call-resolver_algo_float

部件号:TMS320F2.8379万S

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们已经实施了解析器接口,如TI/IDDK_PM_Servo_F2837x示例代码。

使用160kHz ISR从表中生成DAC值,读取sin和cos ADC值。 在ISR期间也调用库函数resolver_algo浮动()和resolver_PostProcess(),如示例代码中所示。

但是,如果我们测量ISR计时,我们就会遇到问题。 每16个ISR持续时间就比另一个长,需要的时间比下一个160kHz ISR呼叫要长。 正常的ISR持续时间为~µ 1.6µs,但每隔16天。需要的时间最多为8µs µ A,这比再次调用ISR的时间长160kHz。

函数resolver_algo浮点()或resolver_PostProcesses()是否有知识问题?

函数调用的持续时间应该是多长?

你的Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    的确,每16台ISR就会有一段时间,但不会那么长。 您使用的CPU是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的是TMS320F2.8379万S CPU。