This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:Uniflash 4.2 / DSLite。 如何在闪存编程后重置/重新启动设备?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616527/f28m35h52c-uniflash-4-2-dslite-how-to-reset-restart-device-after-flash-programming

部件号:F28M35H52C
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

您好,

我们的目标是使用脚本刷新C28和M3,然后运行固件进行一些测试...

我们使用以下命令:

闪存C28:

dsLite flash -c f28m35h52c1.ccXML -l generated.ufsettings -f -f -v c28.out -n 1 -e 

闪存M3:

dsLite flash -c f28m35h52c1.ccXML -l generated.ufsettings -f -v m3.out-e 

是否有办法通过命令行重新启动设备而不必关闭主板电源?

我阅读了一些关于使用'uniflash exe ...... -targetOp restart"("重新启动时

这是什么二进制?  它是否随旧版本的uniflash一起提供? 对于uniflash 4.2 ,我看不到其他方法,只能在CCS_base/DebugServer/bin中使用DSLite。

现在,我在Ubuntu 16.04 上,但目标是在Windows计算机上使用脚本...

感谢你的帮助。

RIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RIL,

    UniFlash v4 CLI尚不支持重置/重新启动/运行功能。
    它在UniFlash v3上受支持。

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UniFlash 4.2 GUI似乎能够运行目标。 如何工作? 有什么方法可以让DSLite CLI运行我的目标?

    我想从OS X对我的CC26xx进行编程,但UniFlash v3似乎不支持OS X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SKOT,

    我们目前不支持使用DSLite CLI运行目标。 这是我们打算在将来的版本中添加的内容。

    如果您现在需要此类功能,解决方法是在OSX上安装CCS。 CCS随DSS脚本一起提供,然后您可以编写脚本将程序加载到CC26xx并运行目标。

    谢谢!
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ricky,

    感谢你的帮助。 我将研究DSS。 您认为我可以使用DSS编写UniFlash v4而不是CSS吗? 我找到了这个wiki条目(. )但它只提到窗口。

    谢谢!

    -草图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SKOT,

    我想让DSS在UniFlash for OSX中运行的说明与提供的Windows说明类似。 但老实说,我没有亲自测试过,所以我不确定是否有任何额外的步骤来使一切正常运行。

    谢谢!
    Ricky