This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT示波器问题。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618162/tmdshvmtrpfckit-oscilloscope-problem

主题中讨论的其他部件:TMDSHVMTRPFCKIT

你(们)好  

我使用TMDSHVMTRPFCKIT。(R 1.1)

我想使用示波器测量以下点。

但是,当我将 示波器接地连接到IFB-w旁边的板接地时,断路器跳闸...

如何使用示波器测量电压和电流点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制器处于热侧,没有隔离,只有一个用于控制和电源的公共接地。 因此,请小心使用示波器的通用探头来测量任何信号,最好使用差分探头,或者移除示波器,计算机和EVM板的电源接地线。