This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:是否为Q1级TMS320F2.8379万D和TMS320F2.8379万S制定了计划?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618154/tms320f28379d-are-there-plans-to-tms320f28379d-and-tms320f28379s-for-q1-grade

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8379万S

你(们)好

我有疑问。
是否计划为Q1级的TMS320F2.8379万D和TMS320F2.8379万S提供支持?

此致,
Maekawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这些内容最终将进入Q100,但很可能在2018年第二季度才正式发布。 您会注意到所有其他37x系列的Q100版本:377D,377S等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris。

    感谢您的回复。

    此致,
    Maekawa