This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHV1PHINVKIT:Concerto模块不工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCDH52C1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617499/tmdshv1phinvkit-concerto-module-doesn-t-work

部件号:TMDSHV1PHINVKIT

您好,

我最近从 TI购买了TMDSHV1PHINVKIT设备(订单号:155.14万)。 遗憾的是,随附的Concerto模块似乎不起作用。 我尝试打开/关闭GPIO -7以打开/关闭继电器,但它不起作用(但已编程)。 我有以前的转换卡中的备用Concerto模块,它按预期工作。

我联系客户支持以更换产品,他们要求我先在此处发布问题。 如何继续进行更换/故障排除?

谢谢

Mayank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,电流传感器输出似乎没有变化。 两个电压传感器的输出在CCS中可以很好地读取,而无论电流值如何,电流传感器的ADC输出始终保持在3800左右。 我对主板的质量非常失望。 如果我错过了什么,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC问题已解决。 有趣的是,逆变器应用说明说电流输出在ADCAIN1,而实际输出确实在ADCBIN0。 但是,原始Concerto模块的问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mayank,

    很遗憾听到您对套件有一些问题。

    您是否可以共享您拥有的controlCARD的哪个版本?
    您是否尝试过单独编程此CCard? 它是否通电? (将microUSB电缆连接到J9以为设备供电,将miniUSB连接到A:J1以为隔离的XDS100调试探头供电。 所有测试点是否都有适当的电压? 设备是否过热而不能触摸?

    我添加了一个套件专家来帮助解决ADCAIN1和ADCBIN0问题。

    此致,
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    控制卡显示F28M35xx系列的“版本1.0 ”。 它可以正常通电,似乎也已编程。 我可以通过创建观察表达式来访问CCS中的所有变量。 但是,它似乎不执行加载到它中的“任何”程序。 触摸也不会很热。

    关于ADC,问题已解决。 应用说明似乎错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,听起来主板正常,设备未损坏。

    请检查您的启动引脚配置- S1。 要引导至闪存,请确保引脚2,3和4处于向上位置。 它们对应于GPIO35,GPIO47和GPIO43。 请参阅c2000ware目录C:\ti\c2000\chvware_1_00_01_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCDH52C1\F28M35xx_InfoSheet_07_18_16.pdf中的信息表

    您还可以比较非工作板和工作板的开关位置。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    我把它们放在正确的位置。 我还尝试了翻转位置(以防万一)。 但是,这没有什么帮助。 您可以在下面的链接中找到工作协奏曲的图片:
    baranwa2.web.engr.illinois.edu/.../Concerto.jpg

    有趣的是,我买了另一个Concerto模块,今天就到了。 它似乎有同样的问题,已编程但不运行。 不确定我是否错过了什么。 我正在使用上面图片中所示的开关位置。 新的控制卡具有版本2.0。 目前,我只对C28进行编程,而未对M3进行编程(默认值)。 我希望这应该是可以的。

    谢谢
    Mayank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我终于成功地让它运行了。 我用一些基本的LED功能对M3编程,这有助于执行C28程序。 我想M3中肯定有一些默认程序阻止了C28程序的执行,对吗? 流程图如何工作? 我通常与Delfios合作,但Concerto并不是我真正熟悉的事情。

    谢谢

    Mayank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayank,

    是的,正如您所发现的,Concerto与我们的Delfino设备是不同的系统。 请查看 TRM中的Concerto Boot流程图。 这些描述很好地描述了引导和代码执行流。 本质上,M3是主核心,需要设置时钟和系统,然后发布C28x以运行其应用程序。 C28x以前没有运行,因为M3没有设置它,这是很有道理的!  http://www.ti.com/lit/pdf/spruh22 

    这是一个完整的培训系列,可能有助于您学习Concerto。 https://training.ti.com/c2000-concerto-f28m3x-microcontroller-training-series 

    此致,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Mark。