This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:SCI -移出的位数

Guru**** 2550050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618341/tms320f28377s-sci---number-of-bits-being-shifted-out

部件号:TMS320F2.8377万S

TI社区您好,

我最近发现了以下帖子,

此处概述了TMS320F2.8377万S中的字节为16位宽,而字符等数据类型为16位。 我想知道这是否会影响SCI? 在技术参考手册的18.6 部分中,它显示了典型数据帧(8位)的图表。 我想知道当我使用SCI并传输一系列字符(字符串)时,微控制器是只传输8位字符数据,还是先转移较低的8位数据,然后转移较高的8位数据。 数据的上8位应该是0?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brenden,

    TX数据寄存器只有8位宽,因此当您写入数据时,编译器将为您屏蔽上8位。 如果数据宽度设置为小于8位,则将忽略额外的位。